This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:EVM 上100nF 电容器的用途是什么?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424717/lm5116-what-s-the-purpose-of-the-100nf-cap-on-the-evm

器件型号:LM5116

工具与软件:

团队成员、您好!

我有一个关于 LM5116的小问题。

应将引脚1 (Vin)与 PGND 或 AGND 去耦。

两个评估板都有一个从 Vin 到 AGND 的100nF 电容器、但该电容器比从 Vin 到 PGND 的更大1uF 电容器更靠近放置(尽可能靠近 pin1放置)。

因此、我假设引脚1的去耦电容器为1uF。 100nF 电容器的用途是什么?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wouter  

    在 IC 内部、有(#1)个电路块由 VIN 供电并以 AGND 为   基准、还有(#2)个电路块由 VIN 供电并以 PGND 为基准。  0.1uF 有助于使#1个块的电源轨稳定。 1uF 有助于使#2电源轨稳定。  

    - EL