This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SP:我正在查找与 TPS7H2201-SP 类似/相同的器件。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2201-SP, TPS7H2201-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424710/tps7h2201-sp-i-am-looking-for-a-part-similar-identical-to-tps7h2201-sp

器件型号:TPS7H2201-SP

工具与软件:

我正在寻找与 TPS7H2201-SP 相似/相同的军用级或汽车级器件。 VIN 必须为1.0V 至7.0V、6A 最小值、并且必须具有过压保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    TPS7H2201-SP 有一个与-SEP 等效的 器件、www.ti.com/.../TPS7H2201-SEP。-SEP 或航天 EP 是我们针对低轨道卫星项目的航天级推荐产品。 SEP 器件将具有与-SP 器件相同的功能以及相同或相似的规格。 在 TPS7H2201中、-SEP 和-SP 器件具有相同的 VIN 和电流限制范围。

    谢谢!
    伊丽莎白