请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H2201-SP 工具与软件:
我正在寻找与 TPS7H2201-SP 相似/相同的军用级或汽车级器件。 VIN 必须为1.0V 至7.0V、6A 最小值、并且必须具有过压保护
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在寻找与 TPS7H2201-SP 相似/相同的军用级或汽车级器件。 VIN 必须为1.0V 至7.0V、6A 最小值、并且必须具有过压保护