This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:最大输出持续电流限值

Guru**** 2516210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420865/tps2121-maximum-output-continuous-current-limit

器件型号:TPS2121

工具与软件:

您好!

我有关于 TPS2121能够处理的最大连续电流的问题。 数据表中提到、IC 可以 直通最大输出电流为4.5A。 但同样提到、Rilm 可以设置为18.7K、以获得5.2A 的输出电流。 这5.2A 意味着什么? 是指峰值电流还是连续电流? 需要弄清楚 IC 可处理的电流限制设置和最大电流。

此致、
Karthic V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthic:

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthic:

    很抱歉这么晚才回复。  

    持续最大电流是器件可以支持而无需任何问题的直流电流。 FET 将处于线性区域。 它是4.5A。 器件不会在此值上进行任何限制。  

    Current Limit 是器件限制电流时的值、FET 将处于饱和区域。 由于 FET 承受应力、过热保护导致电流限制时、器件最终将关断。  

    此致

    Kunal Goel