请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 工具与软件:
您好!
我有关于 TPS2121能够处理的最大连续电流的问题。 数据表中提到、IC 可以 直通最大输出电流为4.5A。 但同样提到、Rilm 可以设置为18.7K、以获得5.2A 的输出电流。 这5.2A 意味着什么? 是指峰值电流还是连续电流? 需要弄清楚 IC 可处理的电流限制设置和最大电流。
此致、
Karthic V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.