This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:需要支持:电量监测计 IC 最大错误问题

Guru**** 1774975 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417639/bq34z100-g1-support-needed-fuel-gauge-ic-max-error-issue

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 Diego:

尊敬的德州仪器(TI)支持部门:

我们在此报告您公司的电量监测计 IC (集成电路)遇到的问题。 请您协助确定问题的根本原因。

问题描述:

  • 我们正在经历 最大误差 问题 IC。
  • 此 Max Error 值在1和100之间逐渐增加、但大多数观察到的情况都存在5%和100%之间的误差。
  • 使用"黄金映像"(已知良好的配置)对设备重新编程可以暂时解决此问题。

我们关注的问题:

  • 我们不确定导致最大误差增加的原因以及重新编程后为什么会恢复正常。
  • 我们怀疑此问题可能与以下方面有关:
    • 传感器电阻器故障
    • 缺少对充电状态(SoC)计算跟踪的支持
    • 其他元件卡住

请求协助:

  • 请寻求您的帮助、以诊断此最大错误问题的根本原因。
  • 具体而言、我们希望获得有关如何确定问题是否由于以下原因的指导:
    • 传感器电阻器发生故障
    • SoC 跟踪的软件限制
    • 其他潜在原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大误差将在不同事件中更新。

    您是否遇到过 SOC 跳变?

    您是否可以共享增量的日志文件 MaxError。

    请确保您在整个放电过程中获得 QMax 更新。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。

    关于您的问题:

    1. SoC 跳转: 是的、我们遇到了 SOC 跳变。 电池组电压和 SOC 未按预期对准。
    2. 最大错误日志: 我已经共享了一个参考图片、其中展示了我们观察到的最大误差值、如6、7、15,100、 在不同的点会发生此类情况。
    3. QMax 更新: 要确认是否在整个放电周期中收到 QMax 更新、请提供有关如何验证这一点的指导。 任何参考图像或视频都会有所帮助。

    我渴望解决此问题并确保系统正常运行。 如果您需要任何进一步的信息或帮助、请告诉我。

    此致、

    Abhishek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    您能否共享 SOC 跳转的日志?

    QMax Cell 0将显示 QMax 值。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    SOC 跳转和电压数据:


    根据要求、我们将在[电量监测计- IC ]中共享与 SOC 跳变以及 SOC 与电压值之间的差异相关的数据。

    如果您需要任何其他信息、或者我们是否应采取具体步骤来解决这些问题、请告知我们。 我们渴望与您合作、以解决这些问题。

    感谢您的持续支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您发送的是 BQstudio 屏幕截图。 日志文件会定期轮询电量计报告的数据。 使用 BQstudio 右上角的 Start log 按钮、可在 BQstudio 中轻松创建该日志。 请按开始日志按钮,记录 SOC 跳转,停止日志和共享文件:)

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池组中的 SOC 不匹配和最大误差增加问题:

    尊敬的 Diego:

    我正在联系有关电池组的一个持续问题、该问题是在几个充电/放电周期后 SOC (充电状态)和电压值不匹配。 虽然不会发生 SOC 跳变、但 SOC 值与实际电压读数不一致。 此外、在同一个电池包中、最大误差会增加、并且电池包无法正确充电。

    我已经分享了这一问题的图片供您参考。 有趣的是、重新编程电池组后、问题似乎暂时解决。

    您能否说明此行为的可能根本原因以及缓解此问题的可能步骤?

    感谢您的支持。

    此致、

    Abhishek。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    有许多因素都可能导致出现此类问题、如化学物质匹配不佳、未校准器件、无学习周期、参数未正确配置等  

     我将无法帮助您进一步调试此问题,直到我收到错误的日志文件和您的当前配置(.gg 文件)。

    此致、

    Diego