主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、
工具与软件:
尊敬的 Evan:
这是我之前问题(e2e.ti.com/.../VID_5F00_20240903_5F00_102357.mp4)的后续问题、即使在观看建议的视频后我们无法解决该问题、请查看随附的我们遵循的流程视频、因此请尽可能以其他方式帮助我们、如果我们在该流程中有任何错误、请纠正我们。
感谢您的支持
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Evan:
这是我之前问题(e2e.ti.com/.../VID_5F00_20240903_5F00_102357.mp4)的后续问题、即使在观看建议的视频后我们无法解决该问题、请查看随附的我们遵循的流程视频、因此请尽可能以其他方式帮助我们、如果我们在该流程中有任何错误、请纠正我们。
感谢您的支持
尊敬的 Abhishek:
请执行以下操作:
在分压器参数中输入分压器分压比、TRM 对此进行了更深入的说明
将串联电芯数配置为1。
在分压后、向 BAT 引脚施加大约3V 的电压。
使用 BQstudio 进行校准
此时、您应该在 BQstuido 上看到正确的电压。
然后、将串联电池节数设置为正确的数量。
然后将分压器参数除以串联电池节数。
然后、应在 BQstudio 上正确报告您的电压。
如果您使用电压调节、则需要将报告的电压读数乘以电压标度、以得到实际电压。
此致、
Diego
尊敬的 Abishek:
感谢特写视频、有助于理解问题。
第一件事是、每当您想要写入电量监测计时、都应该点击左上角的绿色方框来禁用自动刷新。
此外、更改 df 参数时、在 BQstudio 中更改数字后、请写入 All 和 Read All 来验证寄存器是否已更新。
电压校准有点复杂、我在本线程中解释了该过程。 (+) BQ34Z100-R2:电压和温度校准问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
如果您得到该 CC 差值误差、通常仅在编辑校准参数时发生、但在写入电量监测计之前使用 bqstudio 右侧的 Cal_Enable cmd 应该会消除该误差。
我还建议唤醒测量仪表、使其不处于睡眠模式。
此外、您应该将 ev2400更新到版本0.32。
此致、
Diego
尊敬的 Diego:
非常感谢您的支持和指导。
非常感谢您的支持和指导。
关于电压校准过程、您能否说明我应该在电源上设置什么电压? 校准应该是12V、5V 还是50V?
我知道校准电压有一点更复杂、正如您在论坛主题 BQ34Z100-R2电压和温度校准问题中提到的。 您能更详细地解释一下这个过程吗?
期待您的回复、再次感谢您的帮助。
此致、
Abhishek。
尊敬的 Abhishek:
当然、以下是校准 BQ34z100上的电压读数的步骤
1) 1)将您的电池串联配置为1
2) 2)为外部分压器配置 VoltSel 位。
3) 3)在 BQstudio 中配置分压器参数。
使用以下公式计算分压器分压比。 将 Vout 设置为1V、输入电阻值、并求解 Vs。
VOUT = Vs*R2/(R1+R2)
示例)
1V = Vs * 17.4k/(1M+17.4K)
VS = 58.471V
因此、您的分压器为58.471V 至1V。
58471mV 将是分压器参数值。
4) 4)向 BAT+施加可接受的电压
5) 5)使用 BQstudio 中的 CALIBRATION 选项卡、选中校准框并在该框中输入要对 BAT+应用的电压(以 mV 为单位)。
6) 6)此时、您在 BQstudio 中的电压读数应正确。
7) 7)将串联电池的数量从1更改为正确的数量。
8) 8)将分压器参数除以应用中的串联电池节数。
9) 9)您的器件现在应该能够正确报告电压、并且配置了适当数量的串联电池。
此致、
Diego