This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:无电压、SoC、可视显示屏上有电流、无法执行电压校准(BQ34Z100PWR-G1

Guru**** 1783100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ34Z100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413083/bq34z100-no-voltage-soc-current-on-visual-display-and-unable-to-perform-voltage-calibration-bq34z100pwr-g1

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

尊敬的 Evan:

这是我之前问题(e2e.ti.com/.../VID_5F00_20240903_5F00_102357.mp4)的后续问题、即使在观看建议的视频后我们无法解决该问题、请查看随附的我们遵循的流程视频、因此请尽可能以其他方式帮助我们、如果我们在该流程中有任何错误、请纠正我们。

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Evan 目前不在办公室、但我可以开始为您提供支持。 您使用的是定制 PCB 还是 EVM?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的及时响应。

    我当前使用的是[定制 PCB (JLC)]。 如果您需要任何其他信息来有效地帮助我、请告知我。

    我期待您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    感谢您提供这些信息、Evan 本周应该回到办公室、继续提供我们的支持。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    当电压降至4.1V 以下时、监测计不再连接到 BQstudio、如果发生这种情况、则无法校准。

    请确保分压器设置正确、为了进行校准、仅将串联电芯数设置为1、并确保电压选择正确。

    为什么在视频中电压乘以4?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。 我知道您在校准过程中一直在试验不同的电压电平。

    根据您的观察结果、我们建议在48V 电池包工作范围内的各种电压点执行校准

     我从大约12V 的电压开始、但没有发生校准、然后我将其降低到8V 和4V。您能建议我们下一步应该是什么吗?还能建议不同的电压、这些电压我可以用于12V 以外的校准。

    此致、
    Abhishek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    请执行以下操作:

    在分压器参数中输入分压器分压比、TRM 对此进行了更深入的说明

    将串联电芯数配置为1。

    在分压后、向 BAT 引脚施加大约3V 的电压。

    使用 BQstudio 进行校准

    此时、您应该在 BQstuido 上看到正确的电压。

    然后、将串联电池节数设置为正确的数量。

    然后将分压器参数除以串联电池节数。

    然后、应在 BQstudio 上正确报告您的电压。

    如果您使用电压调节、则需要将报告的电压读数乘以电压标度、以得到实际电压。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的提示和提供的详细步骤。 我已经仔细遵循了建议的过程来解决电压测量问题、但遗憾的是、问题仍然存在。

    请您协助探讨其他解决办法。 此外、我还附上了一个视频、演示我为您回顾所遵循的故障排除流程。 这将帮助您评估我的方法中是否存在任何差异。

    此致、
    Abhishek.e2e.ti.com/.../4530.MicrosoftTeams_2D00_video.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:

    您在屏幕底部看到的错误消息是什么。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对错误消息进行跟进

    如前所述、我附上了一个视频、演示屏幕底部显示的错误消息。 请查看该视频、如果我还需要提供任何其他信息或您有任何其他问题、请告诉我。

    我渴望共同努力解决这些问题。

    此致、
    Abhishek.e2e.ti.com/.../VID_5F00_20241011_5F00_120254.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:

    感谢特写视频、有助于理解问题。

    第一件事是、每当您想要写入电量监测计时、都应该点击左上角的绿色方框来禁用自动刷新。

    此外、更改 df 参数时、在 BQstudio 中更改数字后、请写入 All 和 Read All 来验证寄存器是否已更新。

    电压校准有点复杂、我在本线程中解释了该过程。  (+) BQ34Z100-R2:电压和温度校准问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    如果您得到该 CC 差值误差、通常仅在编辑校准参数时发生、但在写入电量监测计之前使用 bqstudio 右侧的 Cal_Enable cmd 应该会消除该误差。

    我还建议唤醒测量仪表、使其不处于睡眠模式。

    此外、您应该将 ev2400更新到版本0.32。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    非常感谢您的支持和指导。

    非常感谢您的支持和指导。

    关于电压校准过程、您能否说明我应该在电源上设置什么电压? 校准应该是12V、5V 还是50V?

    我知道校准电压有一点更复杂、正如您在论坛主题 BQ34Z100-R2电压温度校准问题中提到的。 您能更详细地解释一下这个过程吗?

    期待您的回复、再次感谢您的帮助。

    此致、
    Abhishek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    当然、以下是校准 BQ34z100上的电压读数的步骤

    1) 1)将您的电池串联配置为1

    2) 2)为外部分压器配置 VoltSel 位。

    3) 3)在 BQstudio 中配置分压器参数。

    使用以下公式计算分压器分压比。 将 Vout 设置为1V、输入电阻值、并求解 Vs。

    VOUT = Vs*R2/(R1+R2)  

    示例)

    1V = Vs * 17.4k/(1M+17.4K)

    VS = 58.471V

    因此、您的分压器为58.471V 至1V。

    58471mV 将是分压器参数值。

    4) 4)向 BAT+施加可接受的电压

    5) 5)使用 BQstudio 中的 CALIBRATION 选项卡、选中校准框并在该框中输入要对 BAT+应用的电压(以 mV 为单位)。

    6) 6)此时、您在 BQstudio 中的电压读数应正确。

    7) 7)将串联电池的数量从1更改为正确的数量。

    8) 8)将分压器参数除以应用中的串联电池节数。

    9) 9)您的器件现在应该能够正确报告电压、并且配置了适当数量的串联电池。

    此致、

    Diego

x 出现错误。请重试或与管理员联系。