This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:3个器件并行工作?

Guru**** 2532030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423946/lm317-3pcs-devices-work-in-parallel

器件型号:LM317

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在其系统中设计了 LM317、但似乎有散热问题、因此他们考虑使用3个器件来共享散热。

他们是否可以直接执行并联设计? 需要修改的任何电路、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    您可以要求客户按照数据表中用于并联该器件的图22中的电路进行操作。  请注意、虽然该理论应该适用于您的应用、但我们实际上尚未尝试。 我们强烈建议您在提交应用之前对其进行原型设计。

    为了调节电压、您需要修改放大器同相输入端的电阻器。 这是电阻分压器的 R2。 R1是100 Ω 电阻器。 您的晶体管和运算放大器中还会有任何电压误差。

    除此之外、您需要确保您的晶体管和运算放大器的尺寸适合您的应用电压。

    当您对电路板进行布局布线时、请务必更大限度地减小 LM317稳压器的调节引脚之间的任何电阻。 这些引脚中的任何电阻都将降低电流共享精度。

    请参阅数据表中的图9、并请求客户考虑添加 D1和 D2、因为它们使用的是 Cbyp 和大型输出电容器。

    另外、请让您的客户参阅此 TI 工具来进行 LDO 分析: PARALLEL-LDO-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊沙安

    根据您的建议、我应该让客户更换另一个适用的 LDO。

    感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊沙安

    BTW、我的客户将以下电路用于并联应用。 测试结果正常。

    那么、我的问题是、此电路是否可以使用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    是的、这个电路可以使用。

    此致

    Ishaan