工具与软件:
嗨、团队:
我的客户在其系统中设计了 LM317、但似乎有散热问题、因此他们考虑使用3个器件来共享散热。
他们是否可以直接执行并联设计? 需要修改的任何电路、该怎么办?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Paul、你好!
您可以要求客户按照数据表中用于并联该器件的图22中的电路进行操作。 请注意、虽然该理论应该适用于您的应用、但我们实际上尚未尝试。 我们强烈建议您在提交应用之前对其进行原型设计。
为了调节电压、您需要修改放大器同相输入端的电阻器。 这是电阻分压器的 R2。 R1是100 Ω 电阻器。 您的晶体管和运算放大器中还会有任何电压误差。
除此之外、您需要确保您的晶体管和运算放大器的尺寸适合您的应用电压。
当您对电路板进行布局布线时、请务必更大限度地减小 LM317稳压器的调节引脚之间的任何电阻。 这些引脚中的任何电阻都将降低电流共享精度。
请参阅数据表中的图9、并请求客户考虑添加 D1和 D2、因为它们使用的是 Cbyp 和大型输出电容器。
另外、请让您的客户参阅此 TI 工具来进行 LDO 分析: PARALLEL-LDO-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com
此致
Ishaan