This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:UCC29002:查询 V+和 V-的输出

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, PMP10099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406710/ucc29002-ucc29002-query-about-the-output-of-v-and-v-

器件型号:UCC29002
Thread 中讨论的其他器件: PMP10099

工具与软件:

大家好、团队成员:

我不熟悉设计工程、有一个关于 UCC29002 IC 的基本问题。

 数据表提到该 IC 可用于负载共享。 在我的设置中、我有两个 PSU 提供12V 直流电压、要求来自两个 PSU 的12V 直流电压应平均分配到基于 VPX-3U 的 PowerPC 板。

 PowerPC 板具有 Vcc 输入及其参考接地。

 在查看数据表时、我注意到图7-1显示了单个模块的典型高侧电流检测配置、重复该配置以使每个模块并联。 VDD 引脚直接连接到电源模块 VOUT 轨(V+)对于低于13.5V 的 VOUT 有效、并将 V+和 V-指示为输出。 V+将提供12VDC。 我想知道输出是什么 V- 提供。

 

V-是否指 GND 信号? 请确认。

此致、

Mateer Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mateer:

    是的、您回答正确。 V-通常在系统中为 GND。 您可以查看我们的 PMP10099参考设计 、其中提供了 UCC29002的实例。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    谢谢。

    我还有一个问题, UCC29002负载来自 IC 的12VDC1和来自 PSU-2的12VDC2没有平均共享负载(意味着来自12VDC1的50%负载和来自12VDC2的50%负载)进入 VPX-3U T2080处理器卡。 12V1或12V2将为处理器卡供电。  

    在这里、该 IC 会根据负载提供来自 PSU-1的12V1还是来自 PSU-2的12V2?

    我的欠饱和诊断是否正确?

    此致、

    Mateer Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mateer:

    让我们 通过一个示例来更好地理解负载共享控制器的概念及其用途。 假设您使用两个降压转换器为负载供电、最大电流为4A。 理想情况下、需要在两个降压转换器之间均匀分配4A 电流。 但是、一个降压转换器最终可能占用比预期更多的负载。 在本例中、一个降压转换器提供3A 电流、另一个提供1A 电流。 由于这将由 每次启动时的噪声/不稳定性决定、因此无法知道哪一个将提供更多的负载和多少

    示例:在启动时、降压转换器1恰好 比降压转换器2的开启速度快1ms、因此将占用更多的负载。 下一个启动降压转换器#2比降压转换器#1更快导通、反之亦然。

    我们可以通过使用负载共享控制器来缓解这种不均匀的负载供应。 负载共享控制器将更改降压转换器的反馈信号、以确保每个模块提供相同的电流量。 因此、两个降压转换器都将在满载时提供2A 电流。 下图是一个  非常简化的配置 设计原理图、您可以了解有关如何使用 UCC29002计算器配置 UCC29002的更多信息。  

    UCC29002数据表的第6页 显示了三并联级60A 满载应用的负载电流共享精度。 满载时、电流共享误差为~1%。 这意味着每级提供20A±1%的电流。 即使在50%负载(30A)下、均流误差仍然小于2%。 因此、UCC29002将确保无论负载如何、都没有一个级提供大部分电流。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的澄清。 我完全理解这个 IC 的工作概念。

    您能否确认可以通过此 IC 的最大电流(A)? 我的要求是15安培。

    另一个问题是 、当我连接两个 UCC29002 IC 用于5V1和5V2时、如果其中一个5V 故障、IC 是否仍会提供另一个 IC 的输出?

    此外、您能否分享  带有两个 PSU 的 UCC29002的参考设计原理图?

    此致、

    Mateer Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mateer:

    对于 UCC29002、15A 不是问题。 有关电源建议、请参阅 UCC29002数据表第21页的第7.4节。

    我不太明白5V1与5V2的含义。 如果您为 UCC29002的 VDD 提供5V 电压而其中一个 VDD 电源出现故障、那么功率级仍将进行调节。 然而、 UCC29002将不再提供反馈校正、并且负载共享将不平衡。

      我在上面分享的 PMP10099参考设计展示了 UCC29002。 PMP10099有8个反激式功率级、每个功率级均通过 UCC29002进行调节。  

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您提供宝贵的输入。

    我在这里有另一个问题。 我有两个 PSU (名为 PSU-1和 PSI-2)、PSU-1和 PSU-2都提供3.3V_AUX 输出。 我们将命名为 PSU-1提供3.3V_AUX1、PSU-2提供3.3V_AUX2。  

    为了提供单路输出3.3V_AUX、我正在将3.3V_AUX1与  UCC29002 IC 连接、并将3.3V_AUX2与另一个 UCC29002 IC 连接 。 因为两个 PSU 都不提供感应线路。 我计划将 两个 UCC29002 IC 的感应信号设置为 NC (未连接)。 您能否确认我是否仍将获得单个3.3V_AUX 输出?

    此致、

    Mateer Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mateer:

    我将在星期一回复。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mateer:

    您的问题仍然让我感到困惑。 您是否在问:如果没有可用的 S+/S-电源轨并使 ADJ 引脚保持开路、那么 PSU 是否仍然可以工作?  

    ADJ 引脚和 S+/S-必须可供负载共享控制器工作。 负载共享控制器进行稳压的唯一方法是将反馈信号更改为功率级控制器。 这可以是任何 SMPS 拓扑(例如降压转换器、升压转换器、LLC 转换器等)的反馈信号。 如果没有反馈信号、就无法调节每一级的电流、因此您无法进行负载共享应用。  

    例如、如果有一个类似以下示例的简单交流/直流适配器、则将无法使用负载共享控制器。 在实施负载共享控制器之前、必须在交流/直流适配器之后跟随某种阶段(例如降压/升压转换器)。

    如果您碰巧将2个交流/直流适配器与3.3V 输出连接在一起、那么您仍然会具有3.3V 输出。 但是、一个适配器上的电流可能比另一个适配器上的电流高得多。

    您可以查看此 E2E 博文以了解更多信息: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1413097/ucc39002-can-ucc39002-vdd-bias-resisters-and-bjt-on-hv-typical-application-tied-togerther

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我们有两个为我提供5V 电压的电源。

    源极1 = 5V1电流15A、源极2 = 5V2、电流15A。

    这里我使用两个  UCC29002 IC 提供 LS (负载共享)单输出5V (负载共享)

    负载共享输出5V 的总负载高达 tp 30瓦。

    RSHUNT 和 RADJUST 电阻值应该是多少?

    此致、

    Mateer Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mateer:

    请使用 UCC29002 Excel 计算器(https://www.ti.com/tool/download/SLUC684)根据系统计算您的值。 Excel 计算器最近更新为更准确、更易于使用。  

    此致、

    Jonathan Wong