This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:将 IC 配置为供电方 Vout >5V 时出现问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408725/tps25751evm-problem-configuring-ic-as-source-vout-5v

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

尊敬的支持 TI:

我在使用 TPS25751EVM 时遇到问题、我为其提供 PD 适配器20V 5A、并且我尝试使用 TPS25751D 作为源。 系统仅在输出电压为5V 时工作、如果灌电流 ASK 为20V、TPS 将复位。

附加了 json 代码:

{
  "questionnaire": {
    "device": "TPS25751",
    "answers": [
      null,
      1,
      4,
      4,
      1,
      0,
      3,
      0,
      1,
      1,
      0,
      null,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0,
      0
    ],
    "vendorId": "0000",
    "productId": "0000",
    "version": "1.0.0.2"
  },
  "configuration": {
    "data": {
      "selected_ace": [
        {
          "register": 6,
          "data": [
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0
          ]
        },
        {
          "register": 22,
          "data": [
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            3
          ]
        },
        {
          "register": 40,
          "data": [
            2,
            0,
            47,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0
          ]
        },
        {
          "register": 41,
          "data": [
            82,
            80,
            144,
            3
          ]
        },
        {
          "register": 50,
          "data": [
            2,
            168,
            42,
            44,
            145,
            1,
            32,
            44,
            65,
            6,
            0,
            44,
            177,
            4,
            0,
            44,
            65,
            6,
            0,
            244,
            65,
            6,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0
          ]
        },
        {
          "register": 51,
          "data": [
            4,
            44,
            145,
            1,
            16,
            44,
            209,
            2,
            0,
            44,
            177,
            4,
            0,
            44,
            65,
            6,
            0,
            69,
            65,
            6,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0
          ]
        },
        {
          "register": 55,
          "data": [
            62,
            80,
            20,
            65,
            144,
            145,
            1,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0
          ]
        },
        {
          "register": 92,
          "data": [
            207,
            12,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            4,
            0,
            0,
            0,
            4,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            4,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0
          ]
        },
        {
          "register": 112,
          "data": [
            3
          ]
        },
        {
          "register": 152,
          "data": [
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0
          ]
        }
      ]
    }
  }
}

您可以帮助我解决这个问题吗?

谢谢你

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!  

    感谢您联系我们!

    仅 TPS25751 EVM 可通过内部5V 电源路径(PP5V)提供最大5V/3A 的电流。 您是否有可用于测试的 BQ EVM?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    我还没有、如果不使用电池充电器就不可能提供20V 电源、而是改用其他电压源?

    非常感谢

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!  

    是的、您可以使用其他电压源。 请注意、您将只能协商5V 合约和电源电压(例如20V)。 以下是两个选项:

    选项1:将20V/5A 电压源连接到 EVM 上的 PPHV (14)和 GND  

    选项2:使用 PD 适配器从 Type-C 端口(U2)为电路板供电时、可以将 VSYS (TP4)短接至 PPHV。  

    如果您有其他问题或疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、Aya、  

    现在系统可以工作了! 我还有一个问题:我制作了一个包含 D 的 TPS25751S 电路板、因为没有库存、并且我在使用20V 时遇到了问题、就像使用 EVM 一样。

    将您附在后找到原理图、您能帮我吗?

    非常感谢您的帮助

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!  

    您能否提供一个更加清晰的原理图页面格式? 此外、使用电路板时的测试设置是什么?  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    e2e.ti.com/.../1308_5F00_00-per-TI.pdf

    我向您发送了 PFD 文件。 我将尝试 EVM 中使用的相同配置、在本例中、我为电路板提供了15V 电压、并尝试连接分析仪来接收15V 3A 电流。  

    PD 分析器的跟踪:

    e2e.ti.com/.../7824.Trace.txt

    JSON 代码:

    {
      "questionnaire": {
        "device": "TPS25751",
        "answers": [
          null,
          3,
          4,
          4,
          1,
          0,
          3,
          0,
          1,
          1,
          1,
          null,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0
        ],
        "vendorId": "0000",
        "productId": "0000",
        "version": "1.0.0.2"
      },
      "configuration": {
        "data": {
          "selected_ace": [
            {
              "register": 6,
              "data": [
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 22,
              "data": [
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                3
              ]
            },
            {
              "register": 40,
              "data": [
                2,
                0,
                47,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 41,
              "data": [
                114,
                80,
                144,
                3
              ]
            },
            {
              "register": 50,
              "data": [
                2,
                168,
                42,
                44,
                145,
                1,
                32,
                44,
                177,
                4,
                0,
                44,
                177,
                4,
                0,
                244,
                65,
                6,
                0,
                244,
                65,
                6,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 51,
              "data": [
                4,
                44,
                145,
                1,
                16,
                44,
                209,
                2,
                0,
                44,
                177,
                4,
                0,
                244,
                65,
                6,
                0,
                69,
                65,
                6,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 55,
              "data": [
                62,
                64,
                31,
                65,
                144,
                145,
                1,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 92,
              "data": [
                13,
                12,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                4,
                0,
                0,
                0,
                4,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                4,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            },
            {
              "register": 112,
              "data": [
                3
              ]
            },
            {
              "register": 152,
              "data": [
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0,
                0
              ]
            }
          ]
        }
      }
    }

    非常感谢!

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!  

    感谢您的提供。 我会在一周结束前回顾并回复您。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!  

    在这种情况下、TPS25751是拉出还是灌入?  

    如果您要使用拉电流、我建议将寄存器0x29中的"启动交换到灌电流"位设置为0。   

    请告诉我这是否可以解决您的问题。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    我在提供大于5V 的电压时遇到问题。 灌电流在任何电压下都能正常工作。  

    我尝试将"启动切换以灌电流"设置为0、但问题与以前相同。

    谢谢你

    此致

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!  

    您能否提供从5V 合约转换到15V 时 PPHV/VSYS、VBUS 和 PP5V 的示波器捕获?

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    您可以在附件中找到所请求的跟踪。

    谢谢你。

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!  

    感谢您的观看。 您还可以告诉我确切的电压吗? (我对 PPHV 电压感兴趣)

    您还在使用哪种灌电流器件? 您使用了哪个 PD 分析仪来捕获日志?

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    确切电压为14.97V、我尝试使用第二块板(与使用商业适配器供电的电路相同)和 PD 分析器 STM32CubeMONITOR USB Type-C PD。

    我在 EVM 上使用相同的电压和几乎相同的配置时、电路工作正常。

    谢谢你

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!  

    我仔细查看了提供的 json、并注意到 PDO1的电源路径设置为 PP1、这通常是 EVM 的情况、因为5V 来自内部电源路径 PP5V。 在您的情况下、PPHV 同时提供5V 和15V 电压、其中 PDO1的电源路径应设置为 PP3 (PPHV/PPEXT)。  

    请告诉我这是否可以解决您的问题!

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Aya、

    我尝试将 PP3设置为供电方5V PD0、但不起作用。 实际上、我使用降压转换器为 PP5V 供电、如果我将供电能力设置为5V、它可以在 PP1作为 PD01的供电时正常工作。  

    MOSFET 换向是否可能出现问题?   从 PPHV 检测到的路径似乎不起作用。 我使用的 MOSFET 与产品说明书中使用的 MOSFET 不同、但参数非常相似。

    感谢你的帮助。

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!  

    [报价 userid="614981" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408725/tps25751evm-problem-configuring-ic-as-source-vout-5v/5427953 #5427953"]实际上我使用降压转换器为 PP5V 馈电、如果我将供电能力设置为5V、它可以使用 PP1作为 PD01的电源正常运行。  [报价]

    是的、在这种情况下、PP1需要为 PDO1供电。  

    是否可能存在 MOSFET 换向问题?   从 PPHV 检测到的路径似乎不起作用。 我使用的 MOSFET 与产品说明书详述中使用的 MOSFET 不同、但参数非常相似。

    我需要进一步研究这一点、并向您提供一些反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!  

    请参阅 随附的原理图检查清单以及一些注释。  

    对于 MOSFET、 当 VBUS 为5V 和15V 时、GATE_VSYS 和 GATE_VBUS 电压是多少?

    此致、  

    Aya Khedr  

    e2e.ti.com/.../TPS25751S_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_Stefano.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    我按照检查清单中的建议修改了 PP5V 上的引脚连接和电容器、结果是相同的。

    我拍下了栅极电压的照片、第一张是5V 输出、第二张是15V 输出。 蓝色表示 Gate_Vbus、黄色表示 Gate_Vsys。

    非常感谢。

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    感谢您提供示波器捕获。 我将进一步研究它,并在一天结束时回到你。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    你有没有关于这个电路的一些新闻?

    非常感谢

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!  

    感谢您的耐心。  

    我正在审核过程中、并将在一天结束时与您联系。  

    此致、  

    Aya Khedr