请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74810EVM 工具与软件:
你好
1) 1)请帮助检查 LM74810-Q1处于 UVLO 状态时、为什么 PVDD=1.92V DC?
* 当 VIN=47V 时、LM74810-Q1开始工作
2)是否安全/有可能将 C24 ( CDV/dt )增加到150nF 或220nF,以获得更长的软启动时间或(浪涌电流限制)?
3)任何改进建议欢迎...