This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74810EVM:LM74810-Q1

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422268/lm74810evm-lm74810-q1

器件型号:LM74810EVM

工具与软件:

你好

1) 1)请帮助检查  LM74810-Q1处于 UVLO 状态时、为什么 PVDD=1.92V DC?

* 当 VIN=47V 时、LM74810-Q1开始工作

2)是否安全/有可能将 C24 ( CDV/dt )增加到150nF 或220nF,以获得更长的软启动时间或(浪涌电流限制)?

3)任何改进建议欢迎...

thankse2e.ti.com/.../LM74810_2D00_Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilya:

    1.是否可能是因为大容量电容器仍然充电? 我看不出发生这种情况的原因。

    2.使用外部软启动电路,可以将 C24提高到150nF 或220nF。

    3.原理图看起来不错。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven

    感谢您发送编修。

    但是、当首次施加的 VIN 为24V、因此低于47V、并且 IC 尚未启动时也会发生这种情况!

    所以、在这种情况下、电容仍然为空、这意味着 IC 要通过这个1.92V?

    为什么会发生这种情况、请查看...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilya:

    您能否在移除 FET 后再次进行测试。 这是为了知道 FET 泄漏是否导致了这种情况。

    此致、

    Shiven Dhir