Other Parts Discussed in Thread: TPS61094, LM66100
Thread 中讨论的其他器件: LM66100
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们已经在应用中使用了 TPS61094。
现在、我们要求在备用模式(升压操作)下生成更高的功率输出。
备用模式的要求:
输出电压:4.5V
输出电流:500 mA
由于尺寸限制和成本、我们希望只使用一个超级电容器。
我很想知道、是否可以在 VOUT 上直接并联两个甚至三个 TPS61094?
由于 VOUT 电压略有不同、是否预计会产生反向电流?
是否应该使用 ORing (理想二极管、例如 LM66100)对两个 TPS61094进行去耦?
由于 TPS61094没有可以共享的 FB 输入、因此只能将 OSEL 设置为相等。
如果并联运行、OSEL 是否应该连接到同一电阻器? 我不这么认为...
提前感谢您的回答、
Christian