This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:在并行模式下使用 TPS61094

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61094, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424272/tps61094-using-tps61094-in-parallel-mode

器件型号:TPS61094
Thread 中讨论的其他器件: LM66100

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们已经在应用中使用了 TPS61094。
现在、我们要求在备用模式(升压操作)下生成更高的功率输出。

备用模式的要求:

输出电压:4.5V
输出电流:500 mA

由于尺寸限制和成本、我们希望只使用一个超级电容器。

我很想知道、是否可以在 VOUT 上直接并联两个甚至三个 TPS61094?

由于 VOUT 电压略有不同、是否预计会产生反向电流?

是否应该使用 ORing (理想二极管、例如 LM66100)对两个 TPS61094进行去耦?

由于 TPS61094没有可以共享的 FB 输入、因此只能将 OSEL 设置为相等。

如果并联运行、OSEL 是否应该连接到同一电阻器? 我不这么认为...

提前感谢您的回答、
Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    感谢您的咨询。

    至于您的问题、我认为此处不需要 ORing、因为我认为您需要同时提供两个 TPS61094输出功率、而不是选择其中一个进行输出。

    OSEL 我认为没有必要连接到同一电阻器、但 TI 建议设置电阻精度必须为1%。

    关于反向电流、我不太确定、我认为可能存在反向电流、但风险不应很高。 例如、如果您将 Osel 设置为3.6V、则由于  

    2%电压精度、这意味着在最坏的情况下可能有3.672V 和3.528V 两个不同的电压。  

    看看不同模式的运行条件、阈值为目标 Vout+100mV、但在最坏的情况下、电压差可能大于100mV、因此这意味着可能一个器件处于升压模式、另一个器件处于降压充电模式。  但在最坏的情况下、风险应较低。

    无论如何、TPS61094不是针对并行输出设计的、我们也没有任何测试结果、它可能支持或将具有我们所不知道的任何潜在问题。

    我们建议先尝试使用 EVM 并进行一些测试、尤其是测试 VIN 非常接近 VOUT 时的条件。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈和感谢您的宝贵意见。

    一般来说、我们要使用1%的电阻器、这一点没有问题。 我认为 TPS61094输出设置不是由 OSEL 进行模拟控制、因为它只是在启动时读入、然后锁存。

    Tha'tha ts 我所说的、如果输出电压的容差达到极限、100mV 的阈值就非常严格了。

    遗憾的是、低风险仍然是一个风险。 在工厂进行测试、以确定是否存在这种"不良"状况是不可接受的。 因此、它必须在所有情况下都起作用、即使是最坏的情况下也是如此。

    由于 VIN 在备用电源场景中不存在、因此 TPS61094根本不应切换到"降压模式"。

    我将试一下、并使用所有容差进行测试。

    TPS61094是我所能找到的最佳集成超级电容器解决方案 IC 之一、并且价格合理。

    完成后、我会回来分享结果。

    此致、
    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    好的、理解、等待您的测试结果。

    此致、

    Nathan