请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 Thread 中讨论的其他器件:TIDM-1000、
工具与软件:
在 TIDM-1000原理图中、PFC 电感器(53PR116-292) L2/L4/L5的电感值为2mH、峰值电流约为15A。 根据电感能量存储公式 L * I * I=450mH.A.A。如果使用铁硅铝磁环、则应使用77102级、77102磁环的外径为103mm。 如果使用铁氧体磁芯、则磁体容量甚至会更大。 但您的实际 PFC 电感不是那么大(仅53mm)、这是为什么呢? 
另外、您能否告诉我线圈中有多少匝数?