This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:为何 PFC 电感器(53PR116-292)的体积不大?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424242/ucd3138-why-the-volume-of-pfc-inductor-53pr116-292-is-not-larger

器件型号:UCD3138
Thread 中讨论的其他器件:TIDM-1000

工具与软件:

TIDM-1000参考设计| 德州仪器 TI.com

在 TIDM-1000原理图中、PFC 电感器(53PR116-292) L2/L4/L5的电感值为2mH、峰值电流约为15A。 根据电感能量存储公式 L * I * I=450mH.A.A。如果使用铁硅铝磁环、则应使用77102级、77102磁环的外径为103mm。 如果使用铁氧体磁芯、则磁体容量甚至会更大。 但您的实际 PFC 电感不是那么大(仅53mm)、这是为什么呢?

另外、您能否告诉我线圈中有多少匝数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    TIDM-1000不使用 UCD3138。 对于 UCD3138、您是否有任何疑问?

    如果不是、请提交主题中包含相关 TI PN 的新帖子、让正确的团队来解决您的问题。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道是哪个主题进入 TIDM-100、我只是想知道线圈中的匝数。  请您将其转换为关联团队、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    如需了解磁性器件的更多详细信息、请访问磁性器件供应商。

    TIDM-1000基于 TI 的"C2000"器件。  

    如果您有任何与 C2000或 UCD3138相关的问题、请在主题中提及该特定器件并发布您的问题以获得更好的支持。

    此致
    Hemanth