This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:后续:LM5066I 遥测行为

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415879/lm5066i-follow-up-lm5066i-telemetry-behaviour

器件型号:LM5066I

工具与软件:

您好!

这是我之前发表的关于一些奇怪 LM5066i 遥测行为的帖子的后续内容。

从那时起已经很长一段时间、但我同时收到了 LM5066i EVK。 为了与我们自己的设计相媲美、我将感应电阻器替换为47mR 电阻器、并增加了 Rpwr 和 Ctimer。

使用这种设置时、可以看到与我们自己的设计基本相同的行为。 当我以恒定步长增加电流时、可以看到在 Rsense 上的2mV 或3mV 电压下、Iin 原始 ADC 值不发生变化的范围。

在低负载范围内、测得的 Iin 值存在非常大的变化。 因此、例如在此图中、我有一个150mA 电流、对应于感应电阻器上大约7mV 的电压。 CL 设置为26mV、因此7mV 意味着我们处于此处范围的四分之一、我看到的结果与此类似:

至此、精度相差了+/- 10%、这是可以接受的。

当我使用更大的电流时、方差会变小。 这适用于300mA、对应于 Rsense 上的14mV:

所以、在这里、我们大约是预期值的+/- 10%、没问题、但也不是很好。

因此问题是:是否预计遥测值的精度在很大程度上取决于我们在 ADC 测量范围中所处的位置?

是否建议确保我们需要合适的遥测数据、我们是否必须确保位于 ADC 测量范围的上半部分?

我们有低电流要求、但希望涵盖更宽范围的电流以进行测量。 如果较低的 ADC 测量范围基本上不可用、则很难找到涵盖所有内容的 Rsense 值。 这意味着对于不同的产品、我们必须使用不同的电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    我将检查并重新回到这一点。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    真的很抱歉延迟回复。 预期精度如下所示。 由于 VIN-VSENSE 较低、在电流下会降级。 在较低的 VIN-VSENSE 下、检测放大器的失调电压将占主导地位并降低精度。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我在数据表中看到过这种情况、但它与我在现实生活中看到的情况不匹配。 如我在图中所示、对于大约7mV 的电压、我在 EVK 中看到的结果显示在我的屏幕截图中。 到目前为止、数据表中并没有提供我预计的7mW 功耗时的+/- 6%的精度。

    我看到的偏差超过+/- 50%、这是我不理解的。 我可以在 EVK 上看到这种情况、只要将 Rsense 替换为更大的值、使用消耗恒定电流的电子负载。 由于我在 EVK 上看到这一点、因此这不会成为我们特定硬件设计的问题。 由于我可以通过官方 TI GUI 看到这一点、因此这也不会是我的读取和计算软件的问题。

    要么我做错了事、要么误解芯片的工作原理。

    在我们的应用中、+/- 10%的精度完全可以满足要求、并不一定要比这更好、但目前我没有可以实现甚至接近10%的使用场景、在大多数情况下、我会打50%的折扣、然后测量几乎是无用的。

    FWIW、我正在使用 AIM LD300电子负载。 该器件有点旧、总线多年来一直为我们提供良好的服务。 我明天将使用示波器检查负载调节是否关闭、以及实际电流是否不稳定、这可能是我剩下的唯一解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    是的、如果您可以查看实际电流的大小会有所帮助。

    此致  

    Kunal Goel