Other Parts Discussed in Thread: LM5066I
工具与软件:
您好!
这是我之前发表的关于一些奇怪 LM5066i 遥测行为的帖子的后续内容。
从那时起已经很长一段时间、但我同时收到了 LM5066i EVK。 为了与我们自己的设计相媲美、我将感应电阻器替换为47mR 电阻器、并增加了 Rpwr 和 Ctimer。
使用这种设置时、可以看到与我们自己的设计基本相同的行为。 当我以恒定步长增加电流时、可以看到在 Rsense 上的2mV 或3mV 电压下、Iin 原始 ADC 值不发生变化的范围。
在低负载范围内、测得的 Iin 值存在非常大的变化。 因此、例如在此图中、我有一个150mA 电流、对应于感应电阻器上大约7mV 的电压。 CL 设置为26mV、因此7mV 意味着我们处于此处范围的四分之一、我看到的结果与此类似:

至此、精度相差了+/- 10%、这是可以接受的。
当我使用更大的电流时、方差会变小。 这适用于300mA、对应于 Rsense 上的14mV:

所以、在这里、我们大约是预期值的+/- 10%、没问题、但也不是很好。
因此问题是:是否预计遥测值的精度在很大程度上取决于我们在 ADC 测量范围中所处的位置?
是否建议确保我们需要合适的遥测数据、我们是否必须确保位于 ADC 测量范围的上半部分?
我们有低电流要求、但希望涵盖更宽范围的电流以进行测量。 如果较低的 ADC 测量范围基本上不可用、则很难找到涵盖所有内容的 Rsense 值。 这意味着对于不同的产品、我们必须使用不同的电阻值。