This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:VIN:48V、10节锂离子电池、CC:20A、CV:42V 充电

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421388/bq25820-vin-48v-10-cell-li-ion-cc-20a-cv-42v-charging

器件型号:BQ25820
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756

工具与软件:

您好!

我对  BQ25820充电器 IC 有几个问题:

是否有适用于  BQ25820的计算器/Excel 工作表?

当输入电压为48V、输出电流为20A 且输出电压为42V、使用200kHz 的开关频率时、实际可期望的效率是多少?

根据 BQ25820数据表(17-29)中的公式、我 使用单个 SIR680LDP 计算出高侧 FET 损耗约为5W 至6W。  

PowerPAK SO-8芯片中的价值太大。 是否有什么建议可以替代使用?

是否可以将 GaN FET 与 BQ25820配合使用?如果可以、在该应用中使用 GaN FET 是不是一个不错的选择?   

占空比将约为0.9、可以接受吗?

BR

Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、您好!

    [报价 userid="559707" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421388/bq25820-vin-48v-10-cell-li-ion-cc-20a-cv-42v-charging 是否有适用于  BQ25820的计算器/Excel 表格?

    我们具有适用于 BQ25756的设计工具:https://www.ti.com/tool/download/BQ25756-DESIGN-CALC/

    该器件与 BQ25820类似、应能够提供  

    [报价 userid="559707" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421388/bq25820-vin-48v-10-cell-li-ion-cc-20a-cv-42v-charging "]当输入电压为48V、输出电流为20A 且输出电压为42V 且开关频率为200kHz 时、实际可以实现的效率是多少?

    我们没有用于确认42/20A 输出的效率结果的数据、但根据 设计工具中的仿真、默认 BOM 下的效率预计应大于95%。 这是一个仿真、因此我预计会更低。 我建议对 EVM 进行测试、以确定它是否符合您的规格。

    [报价 userid="559707" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421388/bq25820-vin-48v-10-cell-li-ion-cc-20a-cv-42v-charging 是否可以将 GaN FET 与 BQ25820配合使用?如果在此应用中使用 GaN FET 是不是一个好选择?   [报价]

    我们不建议将 GaN FET 与该器件一起使用。

    [报价 userid="559707" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421388/bq25820-vin-48v-10-cell-li-ion-cc-20a-cv-42v-charging "]占空比约为0.9、是否可以接受?[/QUOT]

    是的、这样应该可行。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的答复。

    使用 BQ25756计算器数据表(输入电压:48V、输出电压:42、输出电流:20A、L:6.8uH)以及评估板上使用的 SiR680LDP 中的参数、我得到~99%。 这似乎太好了。 此外、FET 损耗大大低于我使用 BQ25820数据表中的公式计算出的损耗。 将订购评估并进行测量。

     

    另一个问题:

    (min)数据表7-1中列出了 BQ25820数据表中的 R_D38值。 使用 R_DCR 值较低的电感器的后果是什么。 当 R_DCR 高于此最小值时、很难找到具有足够高额定电流的电感器。 例如、Bourns:PQ2614BLA-6R8K

    对于此应用、我不需要输入电流限制、 负载将直接连接到电池。 在进行充电时、负载断电。 因此、我的原理图如下所示:

    可以接受吗? 以及应如何连接 ACN、ACP、SYS 和 BATSRC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、您好!

    [报价 userid="559707" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421388/bq25820-vin-48v-10-cell-li-ion-cc-20a-cv-42v-charging/5450144 #5450144"]使用 BQ25756计算器表、输入电压:48V、输出电压:42、输出电流:20A、L:6.8uH 以及评估板上使用的 SiR680LDP 参数、I 得到~99%。 这似乎太好了。 此外、FET 损耗大大低于我使用 BQ25820数据表中的公式计算出的损耗。 将订购评估并对其进行测量。

    是的、此仿真高于我的预期、我认为获得理想估算值的理想方法是使用 EVM。

    在 BQ25820数据表表7-1中列出了 R_D552 (min)值。 使用 R_DCR 值较低的电感器的后果是什么。 当 R_DCR 高于此最小值时、很难找到具有足够高额定电流的电感器。 例如、Bourns:PQ2614BhA-6R8K[/QUOT]

    之所以提及最小电感器 DCR、是因为我们在充电器中提供了一项功能、即自适应电感器识别。 低于此范围的电感器 DCR 可能会危及系统的稳定性。

    是否可以接受? 以及如何连接 ACN、ACP、SYS 和 BATSRC [/QUOT]

    是的、应该这样。 我们尚未在此条件下对其进行测试、因此我们无法保证它会起作用、但我看 不出它不起作用的原因。

    以下是我的建议:

    BATSRC -连接至 GND

    BATDRV -浮点

    SYS 连接至引脚33 (VAC)

    ACN 连接至引脚33 (VAC)

    ACP-Tie 连接到引脚33 (VAC)

    ACDRV -悬空

    此致、

    Christian。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    应对其进行测试。

    关于 R_D205 (min):最坏的情况是、可以使用几个 MR 的 SMD 功率电阻器来增加 R_DCR 值?

    此应用中使用的电池是可拆卸的、因此可以在有和没有 VAC 的情况下随时将其取下并插入充电电路中。

    您觉得其中有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、您好!

    关于 R_D872:最坏的情况下、可使用几个 MR 的(min)功率电阻提高 R_DCR 的值?/报价]

    我必须检查这是否可行。 我要联系设计团队、 在收到设计团队的反馈后、我会提供更新信息。

    我还建议添加一个二极管、以便在输入端实现反向电流阻断。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、您好!

    关于 R_D872:最坏的情况下、可使用几个 MR 的(min)功率电阻提高 R_DCR 的值?/报价]

    我与支持该器件的系统工程师进行了交谈、他说、使用几个 MR 的电阻器来提高 DCR 不应该是问题。

    此致、

    Christian。