This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:建议用于升压电容器的电容器值

Guru**** 2505115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424836/lm2676-capacitor-value-recommended-for-boost-cap

器件型号:LM2676

工具与软件:

您好!

我想验证我应该将哪个电容器用作升压电容器。 数据表提到了2个不同的建议值。 "典型应用"图原理图显示了一个0.01uF 的电容、而"5.1引脚功能"表建议使用一个100nF (= 0.1uF)的电容。

希望仔细检查在12V 至3.3V 转换时、我的设计中应使用哪个电容值。

谢谢!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    请使用 0.01uF。 我们的 EVM 也反映了这一点。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助。 正在关闭该主题帖。

    此致、

    Rahil