请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2676 工具与软件:
您好!
我想验证我应该将哪个电容器用作升压电容器。 数据表提到了2个不同的建议值。 "典型应用"图原理图显示了一个0.01uF 的电容、而"5.1引脚功能"表建议使用一个100nF (= 0.1uF)的电容。
希望仔细检查在12V 至3.3V 转换时、我的设计中应使用哪个电容值。
谢谢!
Jason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想验证我应该将哪个电容器用作升压电容器。 数据表提到了2个不同的建议值。 "典型应用"图原理图显示了一个0.01uF 的电容、而"5.1引脚功能"表建议使用一个100nF (= 0.1uF)的电容。
希望仔细检查在12V 至3.3V 转换时、我的设计中应使用哪个电容值。
谢谢!
Jason