Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ25622E, BQ27Z746, BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746、 BQ27Z561、BQ27426
工具与软件:
你好、专家
Im 研究 BQ25622E 以应用于我的项目、并对该项目的工作原理和配置 IC 有一些疑问。
1.当 IC 掉电(没有 VBUS 和 VBAT 连接)时,寄存器将被重置为默认值?
2.我可以检测电池状态:没有电池,没有 VBUS 连接(当使用电池时),充电时重新连接电池,电池老化和电池百分比(高精度 ,即使 VSYS 是高负载)?
3.如果 CE 引脚为高电平、那么 MCU 是否可以 写入 EN_CHG 位= 0来禁用充电?
4.我 在论坛上看到过一些问题、在使用 VBUS 电源、电池未连接时、VSYS 是否不稳定? 我在 VSYS 之后使用 bost -降压转换器、为 MCU 获得3.3V 电源、MCU 能否正常工作?
谢谢。此致。