This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:如何配置以使其正常工作

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ25622E, BQ27Z746, BQ27Z561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422832/bq25622e-how-to-configure-to-work-properly

器件型号:BQ25622E
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746BQ27Z561、BQ27426

工具与软件:

你好、专家

Im 研究 BQ25622E 以应用于我的项目、并对该项目的工作原理和配置 IC 有一些疑问。

1.当 IC 掉电(没有 VBUS 和 VBAT 连接)时,寄存器将被重置为默认值?

2.我可以检测电池状态:没有电池,没有 VBUS 连接(当使用电池时),充电时重新连接电池,电池老化和电池百分比(高精度 ,即使 VSYS 是高负载)?  

3.如果 CE 引脚为高电平、那么 MCU 是否可以 写入 EN_CHG 位= 0来禁用充电?

4.我 在论坛上看到过一些问题、在使用 VBUS 电源、电池未连接时、VSYS 是否不稳定? 我在 VSYS 之后使用 bost -降压转换器、为 MCU 获得3.3V 电源、MCU 能否正常工作?

谢谢。此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的以下评论。  

    1) 1)正确、如果 VBUS 和 BAT 都被移除、则寄存器在下次 IC 上电时复位为默认值。  

    2) BQ25622E 具有报告 VBUS 状态(VBUS_STAT)、充电状态(CHG_STAT)的状态寄存器。 当 VBUS 被连接并且电池低于完全充电电压时、此器件也将自动为电池充电。 IC 不会自动执行电池检测、但使用 ADC 特性、可以使用您的 MCU 实现电池检测算法。 如果您感兴趣、TI 可提供相关文档、帮助您实施电池检测。

    充电器 IC 无法输出电池百分比/容量。 您将需要电池电量监测计 IC 来进行电池容量和电池运行状况等测量。  

    3)您只需将/CE 拉至高电平或写入 EN_CHG = 0即可禁用充电、但您可以随意执行这两个操作。 要启用充电、必须写入 EN_CHG = 1并将/CE 拉至低电平。  

    4)您需要确保禁用充电、以便在没有连接电池的情况下在 VSYS 上实现稳定的输出。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。

    需要一个集成式充电器和电源贴片 IC。

    -使用 3.7V 锂离子电池(完全4.2V ) 1000mA

    -充电电流至少为1.2A。

    -即使不连接电池,也可以为系统供电。

    -可以检测电池状态:已连接、未连接、正在充电、已充满电。

    -可读取电池电量百分比。
    希望您向我推荐一些可满足要求的 IC 或系统(结合使用电池充电 IC 和电池测量 IC 或 ADC)。

    谢谢 、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我可以确认与 MCU 主机结合使用的 BQ25622E 可以满足除"读取电池百分比"之外的所有列出的要求。  

    我已加入我们的电池电量监测计产品团队、帮助推荐除 BQ25622E 之外您还可以使用的合适 IC。  

    此致、

    Garrett   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您最近的回复是"您将需要确保禁用充电、以便在未连接电池时在 VSYS 上实现稳定的输出"我的系统如何在未连接电池时自动禁用充电、BQ25622E 是主电源 IC?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会将该主题重新分配给充电器团队来回答您的问题。

    就能够测量1S 应用的电量计而言、我建议使用以下方法之一。

    BQ27z746 -这是一款具有集成保护功能的1S 闪光灯

    BQ27z561 - 这是一款不含集成保护功能的1S 闪存监测计

    BQ27426 -这是一款1S ROM 电量监测计

    我建议您在 TI.com 上详细了解这些产品:)  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在未连接电池时、我的系统如何自动禁用充电(BQ25622E 是主电源 IC)?

    您将需要通过主机 MCU 实现电池检测算法。 下图是实现电池检测的示例过程。  

    我想指出几个问题。  

    • 您可以通过 I2C 随意将/CE 引脚拉至高电平/低电平或写入"EN_CHG"位来禁用/启用充电。 您不需要同时执行这两个操作、因此您可以选择 对您的系统更方便的操作。  
    • 第2部分步骤1中的寄存器配置旨在缓解在短暂启用充电且无电池时 SYS 输出的不稳定情况。 电池检测算法完成后、步骤1中修改的各种设置应设置回正常运行所需的值。

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的推荐。 我对 BQ25622E 和 BQ27Z746有2个问题。

    1.在 BQ25622E 中、我想使用 VBUS=5V、您能向我展示充电中未连接电池时的 VSYS 电压波形吗?

    2.在 BQ27Z746中、建议将 VDD 连接到 BAT+。 如果 SCL 和 SDA 将 MCU 上拉至3.3V、VBAT < 3.3V、该 IC 是否损坏? 数据表显示了从-0.3V 到 VDD 的 SDA、SCL 的建议输入电压。


    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅我在下面对 BQ25622E 问题的评论。  

    在未连接电池但已启用充电的情况下、VSYS 波形将取决于您的系统的负载曲线。 如果系统电流消耗恒定、则 VSYS 调节至略高于完全充电电压(VREG、默认值为4.2V)。 如果系统电流消耗存在负载瞬态、器件容易出现 VSYS 瞬间降至 SYSMIN 阈值以下的情况。  

    由于这种经验证的行为、必须禁用充电、以确保在没有连接电池的情况下实现稳定的 VSYS 调节。 禁用充电后、VSYS 调节至3.75V、假设 VSYSMIN 设置默认为3.52V (REG0x0E)。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2)除非我有误解,否则这不应损坏设备。

    此致、

    Diego