工具与软件:
您好!
在我们的设计中、我们要求10秒启动延迟时间和200至400ms 的看门狗超时周期。 我们还需要对3.3V 电压轨进行电压监控。 我们已就此要求联系了 TI 之一 FAE、他建议使用器件型号为 TPS35AA38AGADDFRQ1的器件。 下面是供参考的电路图。 看门狗超时周期设置为约277ms、电容值为0.056uF。 请告诉我如何使用下面的电路实现10秒的启动延迟时间

此致、
Vivek
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
在我们的设计中、我们要求10秒启动延迟时间和200至400ms 的看门狗超时周期。 我们还需要对3.3V 电压轨进行电压监控。 我们已就此要求联系了 TI 之一 FAE、他建议使用器件型号为 TPS35AA38AGADDFRQ1的器件。 下面是供参考的电路图。 看门狗超时周期设置为约277ms、电容值为0.056uF。 请告诉我如何使用下面的电路实现10秒的启动延迟时间

此致、
Vivek
尊敬的 Vivek、
TPS35-Q1具有即时调节功能、利用此功能、您可以对看门狗超时周期进行乘法、从而无需将 RESET 置位即可扩展至更大的值。 该 乘法器进行配置、它们设置[0:1]配置。 当 SET0 =低电平时、TPS35AA38AGADDFRQ1的乘法器为0、当 SET0 =高电平时、该乘法器为128。 因此、可以在 SET0引脚上连接一个上拉电阻器、以便将看门狗超时周期设置为128*。277s = 35.456s (启动时)、然后在需要.277s 超时时时时使用 GPIO 将 SET0拉至低电平。
Jesse