This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35-Q1:TPS35AA38AGADDFRQ1的启动延迟配置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS35-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425457/tps35-q1-startup-delay-configuration-for-tps35aa38agaddfrq1

器件型号:TPS35-Q1

工具与软件:

您好!

   在我们的设计中、我们要求10秒启动延迟时间和200至400ms 的看门狗超时周期。 我们还需要对3.3V 电压轨进行电压监控。 我们已就此要求联系了 TI 之一 FAE、他建议使用器件型号为 TPS35AA38AGADDFRQ1的器件。 下面是供参考的电路图。 看门狗超时周期设置为约277ms、电容值为0.056uF。 请告诉我如何使用下面的电路实现10秒的启动延迟时间

此致、

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、  

    TPS35-Q1具有即时调节功能、利用此功能、您可以对看门狗超时周期进行乘法、从而无需将 RESET 置位即可扩展至更大的值。 该 乘法器进行配置、它们设置[0:1]配置。  当 SET0 =低电平时、TPS35AA38AGADDFRQ1的乘法器为0、当 SET0 =高电平时、该乘法器为128。 因此、可以在 SET0引脚上连接一个上拉电阻器、以便将看门狗超时周期设置为128*。277s = 35.456s (启动时)、然后在需要.277s 超时时时时使用 GPIO 将 SET0拉至低电平。  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    遗憾的是、我们不需要任何外部 GPIO 在启动后下拉 SET0引脚。 是否有任何方法可以在不使用外部 GPIO 控制的情况下增加10秒的启动延迟? 由于可用性问题、我们实际上打算替换设计中的 MAX6734A 器件。 我们分享了以下现有电路、并推荐您的 FAE 使用  TPS35AA38AGADDFRQ1作为替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek

    遗憾的是、我们没有带电压监控功能的启动延迟为10s 的 WD 器件。 下表列出了我们目前在月底之前发布或发布的部件。  

    Jesse