主题中讨论的其他部件:、 GPCCHEM
工具与软件:
大家好、德州支持团队
我将使用定制电路板上的 bq40z80 IC 和 bq40z80EVM-020评估板。 我正在使用 Efest 18650锂离子电池、3500mA、387V。 此外、我正在使用电池配置、其中两节18650电池并联、然后这些并联对中的三节串联(3S2P)、总共形成三节有效电池、并连接到 bq40z80。 我选择了最接近我的电池的化合物 ID、并设置存储器程序、电压、电流和设计电压。 在此设置中、一切看起来都正常。
根据《如何完成成功的学习周期(SLUA848)》文档、我正在尝试完成学习周期。
第一步:我完全放电的细胞,让他们放松至少5小时。
第二步:我启用了 Impedance Track (0x21)并发出复位命令(0x41)。 LStatus()从00更改为04、工作正常。
第三步:我将电池充满电、确保[FC]位已设置、然后让它们休息至少两个小时。 此时、QMax 应该更新、而 LStatus()应该更改为05。
但是、在对电池充满电并让其休息后、LStatus 不变。 什么原因可能导致该问题?
此外、我确保电池电芯的 DOD (放电深度)在充电和放电期间不超过90%。 如何解决此问题?