This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:bq40z80学习周期问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ40Z80EVM-020, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422323/bq40z80-bq40z80-learning-cycle-issue

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他部件:GPCCHEM

工具与软件:

大家好、德州支持团队

我将使用定制电路板上的 bq40z80 IC 和 bq40z80EVM-020评估板。 我正在使用 Efest 18650锂离子电池、3500mA、387V。 此外、我正在使用电池配置、其中两节18650电池并联、然后这些并联对中的三节串联(3S2P)、总共形成三节有效电池、并连接到 bq40z80。 我选择了最接近我的电池的化合物 ID、并设置存储器程序、电压、电流和设计电压。 在此设置中、一切看起来都正常。

根据《如何完成成功的学习周期(SLUA848)》文档、我正在尝试完成学习周期。

第一步:我完全放电的细胞,让他们放松至少5小时。

第二步:我启用了 Impedance Track (0x21)并发出复位命令(0x41)。 LStatus()从00更改为04、工作正常。

第三步:我将电池充满电、确保[FC]位已设置、然后让它们休息至少两个小时。 此时、QMax 应该更新、而 LStatus()应该更改为05。

但是、在对电池充满电并让其休息后、LStatus 不变。 什么原因可能导致该问题?

此外、我确保电池电芯的 DOD (放电深度)在充电和放电期间不超过90%。 如何解决此问题?