This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:22V 至20V、3A

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A, TPS563300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422413/tps54335a-22v-to-20v-3a

器件型号:TPS54335A
主题中讨论的其他器件: TPS563300

工具与软件:

我想使用 WEBENCH 网站测试我的设计。 但是、降压可设计为输出的唯一电压是5V。 我假设根据数据表和论坛主题帖、可以将其设计为在3A 时提供高达30V 的输出电压? 如果可以、是否可以更新 WEBENCH 以反映此更改? 假设降压转换器可以输出高于5伏的电压、它可以将22 VDC 转换为20 VDC 3A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    您可以点击"Change"、然后更改输出电压。  webench.ti.com/.../241  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我尝试设置这些电压时得到的...

    这是我将输出电压设置为5V 时得到的电压、它允许我查看设计、然后将输出"更改为20伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    1.22V->20V 时失败、因为占空比超过最大占空比限制。

    2.如果 Vo 为20V、Vinmin 应大于20V、现在 Vinmin 为8V、这也会导致故障。

    您能不能告诉我们您对终端设备和应用的需求? Vin、Vo、Iout?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大占空比是多少、我在哪里可以找到此信息。 我已经浏览过数据表、但我肯定不会在寻找正确的术语。

    2.谢谢。 这是我的问题。 我将电压设置为22-23路输入、20路输出和生成的设计。 我没有看到任何设计使用 TPS54335A、但我认为这与占空比有关。

    我正在构建 USB-C 充电器。 电力输送将由 XPD767处理。 此时、我正向使用 TPS563300来实现不同的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    我也没有在数据表中找到最大占空比。 但 Webench 应该值得信任。  

    您是否会考虑 TPS56837H 或 TPS56837HA ?  有一份关于 TPS56837HA 的 UST-C 应用的应用手册

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以建议通过 LCSC 出售的电力输送 IC? 这些 IC 均不由 LCSC 出售。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    我不确定为什么 LCSC 不包括 TPS56837HX。 在 TI.com 上提供。  

    您是否需要通过 LCSC 购买、然后、您能否与 LCSC 核实?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    我暂时关闭该主题、如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢你