This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我想使用 WEBENCH 网站测试我的设计。 但是、降压可设计为输出的唯一电压是5V。 我假设根据数据表和论坛主题帖、可以将其设计为在3A 时提供高达30V 的输出电压? 如果可以、是否可以更新 WEBENCH 以反映此更改? 假设降压转换器可以输出高于5伏的电压、它可以将22 VDC 转换为20 VDC 3A 吗?
您好、Mark
您可以点击"Change"、然后更改输出电压。 webench.ti.com/.../241
谢谢、此致。
这是我尝试设置这些电压时得到的...
这是我将输出电压设置为5V 时得到的电压、它允许我查看设计、然后将输出"更改为20伏
您好、Mark
1.22V->20V 时失败、因为占空比超过最大占空比限制。
2.如果 Vo 为20V、Vinmin 应大于20V、现在 Vinmin 为8V、这也会导致故障。
您能不能告诉我们您对终端设备和应用的需求? Vin、Vo、Iout?
谢谢、此致。
最大占空比是多少、我在哪里可以找到此信息。 我已经浏览过数据表、但我肯定不会在寻找正确的术语。
2.谢谢。 这是我的问题。 我将电压设置为22-23路输入、20路输出和生成的设计。 我没有看到任何设计使用 TPS54335A、但我认为这与占空比有关。
我正在构建 USB-C 充电器。 电力输送将由 XPD767处理。 此时、我正向使用 TPS563300来实现不同的电压。
您好、Mark
我也没有在数据表中找到最大占空比。 但 Webench 应该值得信任。
您是否会考虑 TPS56837H 或 TPS56837HA ? 有一份关于 TPS56837HA 的 UST-C 应用的应用手册。
谢谢你