This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:TPS55289QWRYQRQ1

Guru**** 2534920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418132/tps552892-q1-tps55289qwryqrq1

器件型号:TPS552892-Q1

工具与软件:

我们联系您、以请求您在查看原理图设计 TPS55289QWRYQRQ1方面的专业知识。

您的见解对于确保我们解决所有潜在问题并改进设计以有效实现我们的目标非常宝贵。

您将在此电子邮件附件中找到原理图设计的当前版本。 具体而言、我希望您就以下方面提供反馈:

  • 功能 :设计是否有效支持预期的培训目标?
  • 可用性 :我们可以做出哪些改进来增强用户体验?
  • 可行性 :我们是否有任何技术或实际问题需要解决?

e2e.ti.com/.../12v-Power-Supply_5F00_0819.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、  

    感谢您联系我们。

    1. 我们能详细了解项目和应用吗?
    2. 什么是输入电压范围、输出电压和输出电流?
    3. EN 引脚的额定电压为20V、因此不建议直接连接到输入电压。 可以添加分压电阻器。
    4. 建议在 SW1和 SW2中保留 RC 缓冲器。 2.2 Ω(1206)+ 2.2nF。
    5. 您能否帮助提供 C57-C61的器件型号以进行环路计算?

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Mulin

    1.我的应用是启动电机(V= 12V;最大 负载= 5A)

    2.输入电压电池 V=10.5-12.8;

       容量:6000mA 4.12.4;

    3.对于 En 引脚、我们修改了电路 Ven =3.3V

    4.好的,我们将添加 RC。

    5. C57,C58&C61:部件号: CL10A106MA8NRNC;

      C58:部件号: EEH-ZK1V101XV

       C60:部件号: GRM155R6YA105KE11D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    建议的补偿参数:R74 = 15k Ω、C65 = 10nF、C64 = 100pF。

    请遵循产品主页中的布局指南。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Mulin,

    这里我修改了您在上面提到的更改。

    并且还将 I2C 目标地址设置为74h、并修改了启用输出 Vout = 12V 的代码、这里我使用的是内部反馈和外部 VCC。 但我的输出仅为0.9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Mulin,

    很抱歉给您带来不便,请忽略以上内容。  

    这里我修改了您在上面提到的更改。

    并且还将 I2C 目标地址设置为74h、并修改了启用输出 Vout = 12V 的代码、这里我使用的是内部反馈和外部 VCC。 我设置的7个寄存器值是60、04、64、01、03、E0、B0。 但 Vout = 10.4V 是 Vin = 14V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也想查看我的布局. 请告诉我在哪里可以与您共享 PCB 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    关于输出电压:输入电源的输入电流限制是多少? 进行测试时、输出电流是多少? 您能否提供 SW1、SW2、电感器电流、Vout 的波形?

    关于布局,请给我发送友情请求,我给我发消息。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经把朋友的请求发送给你了。 请接受我的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sri nithi、

    请期待穆林的回复延迟,因为目前在中国黄金周。 Mullin 将在下周与您联系。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    我已接受请求。 请将文件发送给我。 不要忘记回答我的上述问题。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Mulin

    现在、我们的 TPS55289QWRYQRQ1运行良好。 我们修改的更改为 L3=4.3uH;C62=直接击穿到地面;我们会忽略电流检测部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    很高兴听到这个消息。 如果出现任何问题、请随时告诉我。

    此致、

    Mulin