工具与软件:
我们联系您、以请求您在查看原理图设计 TPS55289QWRYQRQ1方面的专业知识。
您的见解对于确保我们解决所有潜在问题并改进设计以有效实现我们的目标非常宝贵。
您将在此电子邮件附件中找到原理图设计的当前版本。 具体而言、我希望您就以下方面提供反馈:
- 功能 :设计是否有效支持预期的培训目标?
- 可用性 :我们可以做出哪些改进来增强用户体验?
- 可行性 :我们是否有任何技术或实际问题需要解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们联系您、以请求您在查看原理图设计 TPS55289QWRYQRQ1方面的专业知识。
您的见解对于确保我们解决所有潜在问题并改进设计以有效实现我们的目标非常宝贵。
您将在此电子邮件附件中找到原理图设计的当前版本。 具体而言、我希望您就以下方面提供反馈:
Hai Mulin
1.我的应用是启动电机(V= 12V;最大 负载= 5A)
2.输入电压电池 V=10.5-12.8;
容量:6000mA 4.12.4;
3.对于 En 引脚、我们修改了电路 Ven =3.3V
4.好的,我们将添加 RC。
5. C57,C58&C61:部件号: CL10A106MA8NRNC;
C58:部件号: EEH-ZK1V101XV
C60:部件号: GRM155R6YA105KE11D