This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:l 和 COUT 计算

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424564/tps53219a-l-and-cout-calculation

器件型号:TPS53219A

工具与软件:

你(们)好

如图18典型应用电路所示、L1 = 0.44uH、COUT = 330uF x 2

我使用具有以下电感值的公式(9)进行电感计算

IOUT (max)= 25A、FSW = 500kHz、(max)= 18V、VOUT = 1.2V

得到 L1 = 0.269uH

我很好奇电感和电容是否根据表3中的8.2.1.1设计要求获得?

如果我选择的值错误、您能帮助更正吗?

此外、您还能否告诉我、在 Cout 计算中、我应该使用哪些公式和值、即330uF x 2?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    彼得将对此作出回应,本周。

    谢谢!

    'Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    表3后面的页面中提供了典型的应用公式

    1)电感器的大小设置为将纹波电流设置在满25A 负载的20%(5A)和50%(12.5A)之间。

    范围为448nH - 180nH。  设计人员选择了440nH。

    2) 2)使用公式11选择了2个330μF 电容器来满足 VFB 处10mV 的纹波电压、并且为了实现稳定性、聚合物电容器的 ESR 零点频率释放低于125kHz。  最小 ESR 为3.67mΩ、因此选择了2个分别具有10mΩ ESR 的330μF 电容器。

    ESR 零频率1/(2 * PI * ESR * C)为48kHz、远低于最大125kHz。

    如果可以找到具有10mΩ ESR 的150μF 或220μF 输出电容器、其中两个也可以正常工作。