工具与软件:
你(们)好
如图18典型应用电路所示、L1 = 0.44uH、COUT = 330uF x 2
我使用具有以下电感值的公式(9)进行电感计算
IOUT (max)= 25A、FSW = 500kHz、(max)= 18V、VOUT = 1.2V
得到 L1 = 0.269uH
我很好奇电感和电容是否根据表3中的8.2.1.1设计要求获得?
如果我选择的值错误、您能帮助更正吗?
此外、您还能否告诉我、在 Cout 计算中、我应该使用哪些公式和值、即330uF x 2?
谢谢
此致
本