This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38015-Q1:WEBENCH 中的 LMR38015最大开关频率限制

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423894/lmr38015-q1-lmr38015-maximum-switching-frequency-limited-in-webench

器件型号:LMR38015-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR38015

工具与软件:

大家好!

我正在使用 LMR38015进行设计、但在 WEBench 中似乎无法使开关频率高于1.6 MHz。 我的设置如下:

VIN:13-60V

VOUT:12V

IOUT:1A

这是 WEBENCH 设计的链接

webench.ti.com/.../SDP.cgi

根据数据表:

Fsw < VOUT /(TON_MIN x VIN_MAX)= 12V /(80ns x 60V)= 2.5 MHz

D_MIN = TON_MIN x FSW = 80ns x 2.1 MHz = 16.8%(在2.1 MHz 开关频率下)

WEBENCH 仿真计算得出占空比为20.37%

我不明白为什么 WEBENCH 仿真不能超过1.6 MHz。 数据表中是否遗漏了内容? 将输入电压范围更改为50V 会将最大开关频率增加至2.2 MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已为该线程分配了一名工程师。 请预计下周中旬回复。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    导通时间的计算公式为(Vout/Vin)*(1/FSW)。 如果在2.2MHz 下开关、导通时间的计算公式为(12/60)*(1/2200*10^3)。 该电压约为90ns、这违反了80ns 标称值和131ns 最大值的最小导通时间规格。

    谢谢!

    Richard