请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650864 工具与软件:
大家好、团队成员:
我们使用 TPS6508641RSKT 为 FPGA - XCZU3CG 供电。 对于 Buck3、Buck4和 Buck5、推荐的电感器值为470nH/1.8A、但我在设计中使用了470nH/4.8A。 此外、对于 BUCK6、建议值为1µH /1.8A、但错误地使用了470nH/4.8A。 我们已经发布用于制造的 Gerber 文件、因此对电感值和电流额定值是否有任何疑问?
谢谢!
Gayathri。