This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:与 TPS650864降压4、3、5、6电感器相关

Guru**** 2504565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425161/tps650864-regarding-tps650864-buck4-3-5-6-inductor

器件型号:TPS650864

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用 TPS6508641RSKT 为 FPGA - XCZU3CG 供电。 对于 Buck3、Buck4和 Buck5、推荐的电感器值为470nH/1.8A、但我在设计中使用了470nH/4.8A。 此外、对于 BUCK6、建议值为1µH /1.8A、但错误地使用了470nH/4.8A。 我们已经发布用于制造的 Gerber 文件、因此对电感值和电流额定值是否有任何疑问?

谢谢!

Gayathri。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayathri:  

    电感器具有更高的额定电流就 可以了。  

    对于降压稳压器6、在使用较低电感时、您可能会看到较低的效率和较高的电流纹波。  
    通常、我们不批准偏离建议值 、因为这尚未经过测试。  

    如果您能够交换、建议使用1uH 值以实现最佳的效率和稳定性。 否则、您可能希望看到较差的效率。  

    此致、  
    Sarah