This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435:看门狗 IC 建议查询

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425088/tps3435-watch-dog-ic-recommendation-inquiry

器件型号:TPS3435

工具与软件:

您好、TI 专家。

客户已请求提供看门狗 IC 建议。

1.输入电压5V
2.启动后、如果在一段时间(大约为0.1s 至10s)内 MCU 没有信号(GPIO 高电平或低电平)、请将 DC-DC 使能更改为低电平、然后再改回高电平(电源复位)
3.计时器变量类型

查看以上内容后、请推荐合适的看门狗 IC (重置 IC)。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    TPS3435AFACADDFRQ1应符合您的要求。

    如果 MCU 在10秒内未在 WDI 引脚上提供有效的下降沿、WDO 将被拉低并拉高。

    可以使用电容器对看门狗计时器和看门狗错误置位时间的值进行编程。

    我可以知道看门狗器件的供电方式吗?  

    谢谢。此致、

    Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shridhar

    感谢您的回答。

    它使用单独的 DC-DC (输入:24Vdc、输出:5Vdc)提供。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    感谢您的确认。 TPS3435AFACADDFRQ1应符合您的要求。 如果您有关于器件运行的任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Shridhar