请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3435 工具与软件:
您好、TI 专家。
客户已请求提供看门狗 IC 建议。
1.输入电压5V
2.启动后、如果在一段时间(大约为0.1s 至10s)内 MCU 没有信号(GPIO 高电平或低电平)、请将 DC-DC 使能更改为低电平、然后再改回高电平(电源复位)
3.计时器变量类型

查看以上内容后、请推荐合适的看门狗 IC (重置 IC)。
请检查。 谢谢你。