工具与软件:
您好!
将评估板 TPS22997EVM 用作电流源的开关已损坏 TPS22997中的内部 MOSFET、该电源开关变为3.8欧姆的串联电阻器。 我将 CT (C4)电容器更改为10nF 时就会发生这种情况。
我的问题是:TPS22997是否有任何 SOA 条件或功率限制、我必须遵守这些条件? 我在数据表中找不到任何内容。
PS:我的测试设置:电流源基于 LT3086、负载为 IR LED SFH4470S。 我附上了浪涌电流示例的屏幕截图、其中我手动连接了负载:
CH3:输出
CH4:负载中的浪涌电流
提前感谢您。
Vitali Lach