This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在原理图和布局方面需要您的帮助

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412688/bq76952-need-your-assistance-in-the-schematic-and-layout

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

团队成员、您好!

我已经设计了 BMS。 它能正确检测除短路以外的所有故障。 问题是、它有时会同时检测到 SCD 和 OCD1。 但有时它无法检测到。 我想知道是否有任何错误的布局,并要求你让我知道什么修改需要使其工作 . 我想亲自分享我的原理图和布局、并需要您提供有关修改的建议。 请告诉我如何亲自与您分享。 这是紧迫的、我希望你能迅速作出反应。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phanidar、

    您能否共享 bqStudio (.gg)文件、测试程序和设置? 要与我个人分享、一旦您接受我的请求、您就可以对其进行管理。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    我个人与您共享了这些文件。 请求您浏览一下。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phanidar、

    感谢您共享您的文件。 请给我时间来审核它们。  

    此致、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    当然。 希望您能在未来2-3天内提供反馈。 在此基础上,我们可以决定继续使用相同的设计,建议修改或重新设计电路板(最坏情况的可能性)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phanidhar、您好!

    我会尽量在时间线内回复您、不包括周末。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phanidhar、您好!

    进行这些测试时、SRP 和 SRN 引脚之间的电压是多少? 电流保护存在一些容差、可能导致测试恰好处于设定阈值、有时会触发故障、有时则不会触发。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    我们已将 SCD 的阈值电压设置为100mV。 我们使用1m Ω 的电流检测电阻、因此截止电流为100A。 我在这里有另一个问题。 如果在短路测试期间 AFE 的 BAT 引脚处的电压下降、是否存在电池组故障? 我们使用了建议的电容器和电阻器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phanidhar、您好!

    您为测试本身应用的电流是多少? SCD 保护电路具有相当大的容差(在数据表中进行了说明)、因此可能位于检测阈值的边缘。

    关于 BAT 引脚电压下降、我们建议在 BAT 引脚和 BAT+节点之间放置的二极管有助于防止在 SCD 期间下拉电源电压。 目标是在器件断电之前、FET 关断、电池电压恢复。 FET 关断速度是否过慢? 请注意、在 SCD 期间探测 BAT 可能会导致电压下降速度快于正常速度。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    对于因已解决问题而意外单击该选项卡、我们深表歉意。 我们进行短路测试的方法是尝试将 PACK+和 PACK-连接在一起。 因此、当它们都处于接触短路状态时、系统会检测到并触发故障。  

    关于 BAT 引脚压降、是的、我们正在对其进行探测以检查电压是否下降。 那么、该探测是否会在 BAT 引脚上引起随机压降? 但我们尝试在没有探头的情况下也进行了测试、有时仍然无法检测到。 实际上、这种随机检测失败是我们开始在 BAT 引脚上进行探测的原因。 我们还注意到、AFE 在该检测失败期间正在复位。 此时会有点困惑、即 RST_SHUT 引脚上是否有噪声信号、该信号在测试过程中通过降低 BAT 上的电压来复位 AFE? 还是 BAT 压降导致了 SCD 故障并导致了复位? 为了澄清,这个关于 BAT 引脚掉落的问题与我个人分享的设计无关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phanidhar、您好!

    我建议在示波器上观察 SRP 和 SRN 引脚之间的电压、从而更准确地了解在这些测试期间器件所测量的值。 注入的电流不一定与器件的电流匹配、因为引脚上的 RC 滤波器会影响接收到的信号。

    否、我不认为 BAT 引脚压降是设计错误。 我认为查看 SRP/SRN 电压的波形会有所帮助、因为存在已知的器件复位情况、这是由 SRP/SRN 引脚均超过 VSS ~0.75V 引起的。 如果 SCD 瞬变将引脚推高到此阈值、则会解释您看到的行为。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    我将验证 SRP/SRN 的波形并取回。 所以、该~0.75V 的器件复位是可编程的还是固定的? 此外、由于器件复位、继续我们创建的短路是不是一个好主意? 因为复位时、随着 AFE 的重启、我需要关注剩余的电路板电路、以防重启后未检测到短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phanidhar、您好!

    此复位不可编程。 如果器件复位、FET 驱动器也将复位、它应该会关闭、然后可以在不久之后重新开启、具体取决于初始化设置。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    我们今天检查了示波器、注意到 SRP 和 SRN 上的尖峰会导致 IC 随机复位。 因此、我们在 SRP 与 GND 之间放置了两个0.1uF 电容器、并在 SRN 与 GND 之间放置了两个电容器、但这种复位问题没有发生。 每次都正确检测到故障。

    那么、如果没有这些0.1uF 电容器、这是否意味着每当 BQ76952检测到尖峰时、它就会复位、每当它无法检测到尖峰时、它就能够检测到短路故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phanidhar、您好!

    两个引脚上的尖峰超过其建议限值(0.75V)会导致器件复位、并且器件可能无法检测到 SCD。 通过将尖峰抑制到该限值以下、器件将按预期检测到 SCD。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    感谢您的澄清。 请分享您对我个人分享的原理图的反馈和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phanidhar、您好!

    原理图看起来很好。 我看到的唯一一件事是、我们建议您从 BREG 到 VSS 10M 的距离、有助于在该引脚关闭时保持低电平。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    感谢您的反馈。 我将尝试再使用一个电路板进行测试、在 SRP 与 GND 之间以及 SRN 与 GND 之间放置0.1uF 滤波电容器。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    感谢您的支持。 我们尝试使用另一个板进行测试。 这次我们在 SRP 和 SRN 和接地之间放置了0.1uF 滤波电容器。 它检测到短路并触发了 SCD 故障。 然而、我们注意到、当我们为电池组充电、直到过压切断和尝试短路测试时、并没有被检测到。 由于未检测到故障、FET 已烧断。 电池组本身是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phanidhar、您好!

    在此期间、您能否捕获 SRP-SRN 引脚电压的波形? CHG 和 DSG FET 是否均已烧毁?

    即使在这种情况下、BQ 也应该检测到短路、但 CHG FET 可能由于 OV 而关断、这会导致一些问题。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:  

    否 只有放电 FET 被烧断。 充电 FET 是安全的。 当 FET 第一次烧坏时、我们更换了 FET、放电一段时间、然后再次进行测试。 便会成功检测到它。 当我们再次对其充电、直到 COV 并执行测试时、再次无法检测到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phanidhar、您好!

    您能否观察 SRP 和 SRN 引脚之间的电压以查看是否满足故障阈值?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxwell:

    我们无法监控 SRP 和 SRN 引脚之间的电压。 当我们尝试连接探针时、AFE 显示随机故障。 但是、我们使用另一个电池组测试了相同的 BMS。 对于该图、在较低电压下、AFE 进行复位、同时它在满电压下正确检测到 SCD 故障。 它在全电压电平上只复位一次。 此时、我们用于连接 BATT+和电池正极的保险丝与 FET 一起烧断。

    以前的电池组是一个较旧的电池组(超过5年)。 最大电芯电压与最小电芯电压之间的差值也很高(约为0.4V)。 我们今天测试的是新电池组。

    我的理解是,它是随机的失败。 调整 SRP 和 SRN 的 RC 值是否会防止这种故障? 我想用51欧姆替换推荐的100欧姆(连接0.1 μ F 电容器)。 这是否会对检测产生任何重大影响?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phanidhar、您好!

    该器件不应因在 SRP 和 SRN 引脚之间连接探头而触发故障。 是否连接了其他探头? 接地引线是否位于不同节点上?

    您可以尝试调整 RC 滤波器的滤波特性、以针对器件在系统中看到的特定瞬态。 这些对于检测不是很重要、因为该测量是差分测量。 它应该只影响滤波频率。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    否、我们未连接任何其他探针。 我们想注意实际发生了什么。 因此、我们触摸了一个 SRP 探针、发现它触发了短路故障。 我们还尝试将 SRP 和 SRN 连接到示波器、并注意到它会触发短路故障。 我们将其保持了很长时间、该事件触发了 SCD 故障、然后触发了 LATCH (我们将 LATCH 的限制设置为2)。 它是在拾取噪声吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phanidhar、您好!

    什么是探头阻抗? 10M 探头不应导致检测电阻两端的电压出现任何明显差异。

    此致、

    Max Verboncoeur  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    探头阻抗为1M Ω。 靠近 SRP 和 SRN 线路的 BMS IC 复位引脚的 RC 滤波器元件随机拾取噪声。 我们将其消除、噪声被消除。 现在、检测是正确的。 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phanidhar、您好!

    我很高兴你找到了原因!

    此致、

    Max Verboncoeur