Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
工具与软件:
团队成员、您好!
我已经设计了 BMS。 它能正确检测除短路以外的所有故障。 问题是、它有时会同时检测到 SCD 和 OCD1。 但有时它无法检测到。 我想知道是否有任何错误的布局,并要求你让我知道什么修改需要使其工作 . 我想亲自分享我的原理图和布局、并需要您提供有关修改的建议。 请告诉我如何亲自与您分享。 这是紧迫的、我希望你能迅速作出反应。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
我已经设计了 BMS。 它能正确检测除短路以外的所有故障。 问题是、它有时会同时检测到 SCD 和 OCD1。 但有时它无法检测到。 我想知道是否有任何错误的布局,并要求你让我知道什么修改需要使其工作 . 我想亲自分享我的原理图和布局、并需要您提供有关修改的建议。 请告诉我如何亲自与您分享。 这是紧迫的、我希望你能迅速作出反应。
谢谢你
Phanidhar、您好!
您为测试本身应用的电流是多少? SCD 保护电路具有相当大的容差(在数据表中进行了说明)、因此可能位于检测阈值的边缘。
关于 BAT 引脚电压下降、我们建议在 BAT 引脚和 BAT+节点之间放置的二极管有助于防止在 SCD 期间下拉电源电压。 目标是在器件断电之前、FET 关断、电池电压恢复。 FET 关断速度是否过慢? 请注意、在 SCD 期间探测 BAT 可能会导致电压下降速度快于正常速度。
此致、
Max Verboncoeur
尊敬的 Maxwell:
对于因已解决问题而意外单击该选项卡、我们深表歉意。 我们进行短路测试的方法是尝试将 PACK+和 PACK-连接在一起。 因此、当它们都处于接触短路状态时、系统会检测到并触发故障。
关于 BAT 引脚压降、是的、我们正在对其进行探测以检查电压是否下降。 那么、该探测是否会在 BAT 引脚上引起随机压降? 但我们尝试在没有探头的情况下也进行了测试、有时仍然无法检测到。 实际上、这种随机检测失败是我们开始在 BAT 引脚上进行探测的原因。 我们还注意到、AFE 在该检测失败期间正在复位。 此时会有点困惑、即 RST_SHUT 引脚上是否有噪声信号、该信号在测试过程中通过降低 BAT 上的电压来复位 AFE? 还是 BAT 压降导致了 SCD 故障并导致了复位? 为了澄清,这个关于 BAT 引脚掉落的问题与我个人分享的设计无关。
Phanidhar、您好!
我建议在示波器上观察 SRP 和 SRN 引脚之间的电压、从而更准确地了解在这些测试期间器件所测量的值。 注入的电流不一定与器件的电流匹配、因为引脚上的 RC 滤波器会影响接收到的信号。
否、我不认为 BAT 引脚压降是设计错误。 我认为查看 SRP/SRN 电压的波形会有所帮助、因为存在已知的器件复位情况、这是由 SRP/SRN 引脚均超过 VSS ~0.75V 引起的。 如果 SCD 瞬变将引脚推高到此阈值、则会解释您看到的行为。
此致、
Max Verboncoeur
尊敬的 Maxwell:
我们今天检查了示波器、注意到 SRP 和 SRN 上的尖峰会导致 IC 随机复位。 因此、我们在 SRP 与 GND 之间放置了两个0.1uF 电容器、并在 SRN 与 GND 之间放置了两个电容器、但这种复位问题没有发生。 每次都正确检测到故障。
那么、如果没有这些0.1uF 电容器、这是否意味着每当 BQ76952检测到尖峰时、它就会复位、每当它无法检测到尖峰时、它就能够检测到短路故障?
您好、Maxwell:
我们无法监控 SRP 和 SRN 引脚之间的电压。 当我们尝试连接探针时、AFE 显示随机故障。 但是、我们使用另一个电池组测试了相同的 BMS。 对于该图、在较低电压下、AFE 进行复位、同时它在满电压下正确检测到 SCD 故障。 它在全电压电平上只复位一次。 此时、我们用于连接 BATT+和电池正极的保险丝与 FET 一起烧断。
以前的电池组是一个较旧的电池组(超过5年)。 最大电芯电压与最小电芯电压之间的差值也很高(约为0.4V)。 我们今天测试的是新电池组。
我的理解是,它是随机的失败。 调整 SRP 和 SRN 的 RC 值是否会防止这种故障? 我想用51欧姆替换推荐的100欧姆(连接0.1 μ F 电容器)。 这是否会对检测产生任何重大影响?