Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1641 主题中讨论的其他器件:TPS1663
工具与软件:
对于 TPS16411、IOCP = 5A 是否可以实现(持续时间20-40ms)? 遵循数据表、Riocp 最小值为6.34K Ω、但应该为2.4K Ω 才能得到5A。
消隐时间40ms 应该可以在74nF 下实现、对吧?
问题是:TPS16411可以满足这一要求吗?
功率限制为43W (24V*1.8A)、峰值电流为5A、持续20-40ms
或者、尽管绝对最大电压为25V、但 TPS2421是否会更好?
谢谢再见
Hanno