This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:IOCP=5A

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426027/tps1641-iocp-5a

器件型号:TPS1641
主题中讨论的其他器件:TPS1663

工具与软件:

对于 TPS16411、IOCP = 5A 是否可以实现(持续时间20-40ms)? 遵循数据表、Riocp 最小值为6.34K Ω、但应该为2.4K Ω 才能得到5A。  

消隐时间40ms 应该可以在74nF 下实现、对吧?  

问题是:TPS16411可以满足这一要求吗?
功率限制为43W (24V*1.8A)、峰值电流为5A、持续20-40ms  

或者、尽管绝对最大电压为25V、但 TPS2421是否会更好?  

谢谢再见  
Hanno  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    为确保可靠性、始终建议使用处于建议运行值范围内的器件。

    您可以检查 TPS1663以获取更高的电流。

    谢谢  

    Amrit