工具与软件:
尊敬的
BQ40Z80 的寄存器0x0A 会读取充电/放电电流、对吧? 现在、如果没有 充电、读数为65368。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如何确认引脚的连接、以及它们是否嵌入电池盒?
请检查通过以下两个点直接进入 SRP/SRN 引脚的电流与通过检测电阻的电流进行比较:
FET EN 已配置哪个函数如何确认
请确认是否在器件的制造商状态寄存器中设置了该位。
此致、
Anthony
您好!
[报价 userid="626400" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422018/bq40z80-bq40z80-is-register-0x0a-reads-the-charging-discharging-current-right/5458818 #5458818"]无电池充电。 当 init 启动,设置0x44并发送0x0022,它仍然看到当前 ma 是65401,请分析,
和电池充电,电流 ma 是正常的。
[报价]感谢您确认这一点、因为当电池充电时、读数正常、我们知道 SRP/SRN 功能就足够了。 您能否告诉我们是否已在此器件上完成电流校准?
此致、
Anthony