This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80的寄存器0x0A 会读取充电/放电电流、对吧?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422018/bq40z80-bq40z80-is-register-0x0a-reads-the-charging-discharging-current-right

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

尊敬的  

  BQ40Z80  的寄存器0x0A 会读取充电/放电电流、对吧?   现在、如果没有 充电、读数为65368。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电池充电时、电池状态0x16的位6不为0、这意味着充电状态未生效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认检测电阻与 SRP/SRN 引脚的连接? 此读数比可报告给此寄存器的最大值大得多。 此时也是否设置 FET_EN?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何确认针脚的连接、它们是否嵌入在蓄电池盒中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FET EN 配置了如何确认哪个功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何确认引脚的连接、以及它们是否嵌入电池盒?

    请检查通过以下两个点直接进入 SRP/SRN 引脚的电流与通过检测电阻的电流进行比较:

    FET EN 已配置哪个函数如何确认

    请确认是否在器件的制造商状态寄存器中设置了该位。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       Anthony、 我应该写入寄存器0xcc、并将值设置为0x22、然后使 FET_EN 位启用、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修改这个:寄存器:0x00、并将0x22置1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用下面的 FET 控制命令、即0x0022。

    有关如何发送命令的说明可在此处找到:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我将寄存器设置为0x44并发送命令0x0022尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理解、请在可用时告知我们结果。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       无电池充电。 当 init 启动,设置0x44并发送0x0022,它仍然看到当前 ma 是65401,请分析,

    和电池充电,电流 ma 是正常的。  

     谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外,获取制造商状态结果,日志显示在这里:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="626400" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422018/bq40z80-bq40z80-is-register-0x0a-reads-the-charging-discharging-current-right/5458818 #5458818"]

     无电池充电。 当 init 启动,设置0x44并发送0x0022,它仍然看到当前 ma 是65401,请分析,

    和电池充电,电流 ma 是正常的。  

    [报价]

    感谢您确认这一点、因为当电池充电时、读数正常、我们知道 SRP/SRN 功能就足够了。 您能否告诉我们是否已在此器件上完成电流校准?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:

       原因是、当电流值为负时、不会成功转弯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认"未成功转弯"是什么意思?

    如果施加了放电负载、回读的电流测量值是否准确?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如:μ s
    读取0xFF7d (即负数)时、您应该将数据转换为负数并返回 signed short、但不返回 unsigned short。

    现在、我可以读回 放电电流。  

    验证的准确性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大家好、收到时请告知我们精度测试的结果。

    此致、

    Anthony