This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183:可以#39;通过辐射发射测试

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25183, LM25184, LM25184EVM-S12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418919/lm25183-can-t-pass-radiated-emission-test

器件型号:LM25183
主题中讨论的其他器件: LM25184LM25184EVM-S12

工具与软件:

嗨、团队:

我们在 mylback 电路中使用 LM25183、我们已经 过 CE 和 RE (5级)测试、且 RE 测试结果超出标准。 下面是一些我们希望与您讨论的问题。


1:对于 LM25183的 RE 和 CE 测试、演示可以通过吗? 特别是 RE (数据表中仅包含 CE 测试)
2:许多 措施已经在现场尝试,但没有通过。 我们是否有任何措施可以通过 RE 测试?
3:如果 LM25183反激式解决方案难以通过5级测试、则将其更改为升压或降压+推挽电路(SN6505或6507)?


要求:输入电压6-18V
隔离式输出电压:24V
输出容量:110mA

此致!

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您能否分享它们的 EMI 频谱并说明它在哪个频率范围发生故障?  我们还需要了解运行条件、sch 和布局来进行回顾。

    抱歉、我找不到 LM25183 RE 结果。  但是、我在 LM25184EVM-S12用户指南中找到了 RE 结果、其通过了 CISPR-25 5类的 RE 测试。  它确实提到变压器是屏蔽式的。  LM25183与 LM25184类似、只是两者的 电流限制阈值不同。  后者具有更高的电流能力。  

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

     EMI 频谱和频率范围如下所示。   

    工作条件:  输入电压:6-18V
                         隔离式输出电压:24V
                          输出电流:110mA

     数据表中显示的频率范围(由您发送)为30M-1G、超出了标准频段。 此外、LM25183的实际测量频率约为350K、因此低频时超出标准的风险更大。

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    支持此主题的工程师明天会解答。  谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您提供的信息。 您能告诉我们这是关于哪一个标准吗?  您能帮助我获取他们的原理图和布局吗?

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    在未看到客户的任何更新后、我是否可以假设问题已解决、以便我可以关闭该主题?  我们始终欢迎您通过添加新帖子或开始新主题来重新打开它。

    此致、

    Youhao