主题中讨论的其他器件: LM25184、 LM25184EVM-S12
工具与软件:
嗨、团队:
我们在 mylback 电路中使用 LM25183、我们已经 过 CE 和 RE (5级)测试、且 RE 测试结果超出标准。 下面是一些我们希望与您讨论的问题。
1:对于 LM25183的 RE 和 CE 测试、演示可以通过吗? 特别是 RE (数据表中仅包含 CE 测试)
2:许多 措施已经在现场尝试,但没有通过。 我们是否有任何措施可以通过 RE 测试?
3:如果 LM25183反激式解决方案难以通过5级测试、则将其更改为升压或降压+推挽电路(SN6505或6507)?
要求:输入电压6-18V
隔离式输出电压:24V
输出容量:110mA
此致!
Ethan