工具与软件:
您好!
我正在使用 UCC28C58设计升压转换器的 PWM 控制器。 我在计算斜率补偿时遇到了一些问题。 我将采用9.2.2.2.10.2中给出的公式。 我的参数如下。 您可以看到、结果是负数 (针对 Rcsf)。 对于电流检测、我在高侧使用 CT、次级端接/负载电阻为6.5欧姆。 您能告诉我在这里做错了什么吗? 谢谢
MC | 2.128. | |
L | 491. | 嗯 |
RCS | 6.50. | 500 Ω 阻抗 |
SN | 6.619. | V/us |
Se | 7.467 | V/us |
D_MIN | 0.338 | |
Fsw | 40000 | Hz |
TON_MIN | 8.46. | 美国 |
Voscpp | 1.9. | V. |
Sosc | 0.22454545 | V/us |
Rcsf | - 25672.047 | Rramp 取值为24.9k Ω |